This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4531A:我是否可以使用 THS4531A 来衰减 AMC1210的输出?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1210, THS4531A, AMC1202, THS4531, THS4551, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1114788/ths4531a-can-i-use-ths4531a-to-attenuate-the-output-of-amc1210

器件型号:THS4531A
主题中讨论的其他器件:AMC1210AMC1202THS4531THS4551TINA-TI

大家好、

由于客户使用 ADBT1001和电流感测功能、客户希望隔离电流信号。

我可以使用 THS4531A 来衰减 AMC1210的输出并将其导入 ADBT1001吗? Thx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    AMC1210? 该芯片没有模拟输出。 请更正此拼写错误并提供有关应用的更多详细信息(衰减系数、带宽等)

    在任何情况下、您都需要 AMCxxxx 后面的低通滤波器来消除其斩波噪声。 这可以在全差分放大器(FDA)中实现。 此处可能不需要 ADC 输入端所需的典型电荷桶滤波器、因为 ADBT1001似乎具有输入缓冲器。 但是、这种电荷桶滤波器可以提高噪声性能。

    您可能还需要读取以下线程:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/984716/ths4531a-stability-and-gain-1

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/815166/ths4531a-ths4531a

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    抱歉、它是 AMC1202。  PWM 频率为500kHz。  

    G=减少41。由于 AMC1202、固定增益为41、然后使用 THS4531 衰减41、再进入 ADBT1001。  

    我想知道哪种解决方案更好。THX  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    根据数据表、AMC1202的带宽仅为280kHz、对于500kHz 的 PWM 频率而言、带宽太低。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    没关系。ADBP1001控制器的 PWM 频率。 我只 测量输出电流。 我认为电流是直流电。

    那么、哪种全差分运算对我来说更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

      您是否需要1/41V/V 衰减器?  

      如果是、使用 THS4531A、您可能会实现600-700kHz 的带宽。 我建议切换到 GBW  为135MHz 的 THS4551。  

      THS4551数据表第45页的10.1.6节介绍了设计衰减器的步骤、包括补偿电容器的计算。  

    谢谢、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SimaJalaleddine、

    是的、我需要1/41V/V 衰减器。  

    感谢您的大力支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

     下面是使用 THS4551的1/41V/V 衰减器示例、其中电容器通过 数据表公式进行设置  

      相补角约为50度。 交流和稳定性 TINA-TI 文件均可在下面找到。  

    e2e.ti.com/.../TINA_2D00_TI_5F00_Attenuator-with-caps-gain-of-0.024_5F00_THS4551.TSC

    e2e.ti.com/.../THS4551_5F00_Atten_5F00_Stability.TSC

    谢谢、
    Sima