This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA237-Q1:无负载电流读数

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: INA237-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1117104/ina237-q1-current-readiing-without-load

器件型号:INA237-Q1

您好!

我使用 INA237-Q1来监控电压、电流和功率。

将值(0x2003)/0x9001写入到关闭校准寄存器后。

对于输入电压为50V 的情况、电流寄存器更新了对应于无负载500mA 的值。

请告诉我导致问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它的测量值是否为-500mA? 我想、如果 VBUS 引脚与 VIN+引脚断开连接、读数将恢复到接近0mA。 或者、您也可以将 R68/79替换为0欧姆。    

    此致、Guang