This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228-Q1:负电流测量

Guru**** 2391875 points
Other Parts Discussed in Thread: INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1117334/ina228-q1-negative-current-measure

器件型号:INA228-Q1
主题中讨论的其他器件:INA228

您好!

我需要设计一个电路来测量负电源上的电流。

我已经使用了 INA228、但具有正电压。

我需要找到 INA228等器件、该器件可在负 VCM 下工作至-5V。

如果没有 、我想更改方法并使用仪器。放大器、但具有极低的输入偏置电流(最大1nA)。

您还能建议什么吗?

谢谢。

Corrado  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corrado、

    感谢您使用 TI 论坛。 如果您使用隔离、则可以将 INA228与负 VCM 搭配使用、这与本参考设计中的做法类似: https://www.ti.com/tool/TIDA-00313

    只需确保所有逻辑电平都适用于您选择的任何隔离器件。 请注意、许多隔离器件针对隔离的每一侧具有不同的电平规格。