This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2180:INA2180在2个输入侧使用相同的分流电阻器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA2180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1116594/ina2180-ina2180-using-same-shunt-resistor-for-2-input-side

器件型号:INA2180

您好!

我想知道是否可以将 INA2180两侧的输入引脚(电流测量引脚)连接到一个分流电阻器、并使用一 个输出进行充电电流测量、使用另一个输出进行放电电流测量?  

在该配置中;

IN1+和 IN2-;IN1-和 IN2+将连接到分流电阻器的同一侧。

所有的必有之处、

Savas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Savas、您好!

    根据您的建议、可以将 2个 INA2180的输入引脚连接到一个分流电阻器。

    如果您不必频繁地在充电和放电之间切换,则该方案可能运行良好。 两个通道中的一个将始终处于输出饱和模式。 当电流切换方向时、饱和延迟可能高达数十 us (请参阅下图)。 如果这不是您的应用程序的问题、则是可行的。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    感谢您的快速响应。

     对于 A1器件、当输入差分电压从+0.1V 变为-0.1V 时、您是否有饱和延迟数据?  

    最大 饱和延迟参数也很有用。

    所有的必有之处、

    Savas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Savas、您好!

    遗憾的是,当输入差分电压从+0.1V 变为-0.1V 时,我们没有饱和延迟的数据,也没有最大规格。

    但是、图34可用于估算典型值、而图33可用于估算其他方向。 这两个值似乎都大约为25uS。   

    此致、Guang