This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV07:不同的引线框。 这种情况是否正常?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1115978/tlv07-different-lead-frame-is-this-situation-normal

器件型号:TLV07

您好!

我最近收到了一批 TLV07IDR。  

但引线框与我的历史记录不同。

如果这是正常情况、您能否检查并提出建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louise、

    TLV07IDR 装配在两个不同的 TI 机构中、它们使用略有不同 的引线框、并且具有不同的器件型号。 因此、这表示您 已从两个不同的 TI 机构接收到器件。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Loiuse、

    除 产品数据表和产品网页中提供的信息外、TI 不会公开披露任何有关我们产品的信息。 这适用于 TLV07。 材料信息 被视为公司机密、因为我们的竞争对手可能会利用这些信息。 因此、我无法为您提供用于 TLV07的两个不同引线框的具体信息。

    如果贵公司与 TI 签订了保密协议(NDA) 、则您可以通过直接 TI 分销链或您向其购买产品的授权 TI 分销商获取引线框信息。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 我`ve 你的观点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louise、

    不用客气。

    Thomas

    精密放大器应用工程