This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL072:产品的技术测试

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TL072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1116490/tl072-technical-tests-of-our-products

器件型号:TL072

您好、每位客户:  

我们的产品的技术测试中发现了这一特性、即批次1621012MY1的制造商 TExaS 的组件 TL072、在中有所不同
因此无法正常运行。 测试中发现、从4kHz 开始、产品的压降很大
响应。 在18KHz 时、结果在产品上为-8dB。
使用了2、500件、而且还在发送、但封装外、并带有焊料痕迹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要一个原理图来说明一些有用的内容...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否向我们提供一份原理图以及输入和电源轨说明?

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请参阅以下图片。 我希望这是您所寻找的。  如果您有任何其他需求、请告知我们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图与下图类似。 请确保包含电源电压以及输入和输出。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与任何其他 OPAMP 一样、TL072的频率响应在很大程度上取决于设置的增益和其他因素、因此迫切需要原理图。

    e2e.ti.com/.../user_5F00_tl072.TSC

    Kai