This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA250:分流电阻器的额定功率是多少?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: INA250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1117047/ina250-what-is-the-rated-power-of-shunt-resistor

器件型号:INA250

你(们)好 我有一个奎斯特瑞恩。

2mΩ 分流电阻器(k Ω)的额定功率是多少?

plz 帮助我。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    额定功率取决于印刷电路板的实际布局。 请参阅数据表的脚注(5)、第7.3节和第10节。

    2MR 分流器的热耗散可以很容易地计算出来:

    P = I^2 x R = 15A^2 x 2MR = 0.45W。

    但请记住、封装电阻为4.5mR。 因此、整个封装必须耗散更多的热量。 当 INA250以极高的电流运行时、将优化的布局与70µm μ F 铜 PCB 结合使用是这里的关键因素。

    Kai