This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA819:有创血压监护仪

Guru**** 2655675 points

Other Parts Discussed in Thread: INA819, INA321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1116527/ina819-invasive-blood-pressure-monitor

器件型号:INA819
主题中讨论的其他器件: INA321

大家好、

我们的客户正在寻找一款用于有创血压监护仪的精密放大器。 他正在考虑使用仪表放大器 INA819和 INA321。  您能否确认哪 一个更适合此应用?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    您提到过、这适用于有创血压监护仪。 如果不是用于低功耗应用、我会选择 INA819。 INA819仍被视为低功耗、但 INA321专为低功耗应用而设计。  

    如果这适用于电池和低功耗有创血压监护仪、则 INA321将更合适。  

    如果您有压力传感器和设计要求、我们可以对其中一个或两个进行仿真。 请告诉我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您的反馈。 请参阅以下客户的回复。

    是的、与 INA819相比、INA321在功耗方面具有更好的规格。
    但以下规格如何、
    CMRR。
    2.输入偏置。
    输入保护。
    偏移漂移。
    5.电压漂移与温度间的关系。
    6.噪音。
    哪一个具有更高的性能?

    下面的比较表提供了一些信息、例如 CMRR、输入偏置电流、噪声等。您能否确认哪一个最适合此应用?

    https://www.ti.com/assets/js/compareParts/compare.html?familyId=500&parts=INA819,INA321&cols=o1,p3318,p480,p358max,p358min,p766max,p773min,p773max,p770typ,p2192,p4min,p767max,p769max,p236typ,p1181typ,p768max,p1192,p2954,p1130,p1498〈=en

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    您能否确认哪一个最适合此应用?

    如果不了解设计要求的详细信息、就很难为您提供一个简单的答案。 IC 的选择将会带来折衷。 您必须告诉我对客户的应用和要求有哪些重要意义。  

    从纯粹的规格和性能角度来看、INA819看起来更好。 但是、如果应用必须考虑某些关键性能参数、例如电源电压、成本、静态电流、宽工作温度 范围、则设计可能需要考虑 INA321。  

    这取决于对应用程序和客户的重要意义。 就个人而言、我希望 INA819基于并排比较、因为该器件集成了许多最新的 IC 和 IA 技术、而且价格也非常合理。 但是、这并不意味着 INA321将无法正常工作、并且可以根据应用程序提供类似的产品。   

    如果设计人员遵循了设计要求列表、例如 Omron Wrist 血压监护仪规格、我会说上面的任何一个 IAS 都可能符合应用要求。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond