This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4631:THS4631D、SO8封装、热膨胀系数(CTE)

Guru**** 2972510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1117031/ths4631-ths4631d-so8-package-need-coefficient-of-thermal-expansion-cte

器件型号:THS4631

我正在寻找采用 SO8封装的 THS4631D 运算放大器的热膨胀系数(CTE)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenneth、  

      包含材料成分的器件质量和可靠性文档可在订购和质量选项卡下的器件产品文件夹中找到:

      THS4631D 铅涂层是  NiPdAu、THS4631DDA 是 Sn、带有铜质底座金属/引线框架。  

      可在以下主题中找到 NiPdAu + Cu 的 CTE:  

    e2e.ti.com/.../ina240-coefficient-of-thermal-expansion-cte-for-3-amplifier-parts

      Sn 的 ⁰C 约为24ppm/μ s  

    谢谢、

    Sima