大家好、我在为电池组充电时使用 INA180B1实现过流保护。
我仿真了电路、它应该按预期工作
绿色是 I+信号、红色是 I-信号、粉色是 INA180的输出。
但是、我不会从 INA 在 PCB 上获得任何输出信号。 有一个额外的噪声滤波器。
在这里、您可以看到我在 200kHz 开关频率(直流降压)、150mOHM 分流和1A 条件下直流负载下的测量结果。
粉红色是 I+、黄色 I-、蓝色是 INA 输出。
如您所见、我仅将振铃作为输出、但136mV 的差值未放大。
感谢你的帮助