This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3217:单电源

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1113080/ths3217-single-supply

器件型号:THS3217

大家好、

根据数据表、THS3217可由单面8V (或更高)电源供电、但所有数据表规格均适用于双电源+/-6V。  如果我们使用单面8V 或12V 电源供电、我们可能会出现哪种性能下降?  您是否有 THS3217单电源的性能数据?

米切尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、你必须小心地将所有 I/O 节点偏置到中间电压、例如、片上基准缓冲放大器就是用于此目的的。图103中非常完整的示例设计。 从12V 总电源降至8V 将使所有级略有下降。 此外、如果您有直流耦合到接地负载、请注意输出电流过大。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    您还应阅读 EVM 的用户指南

    https://www.ti.com/tool/THS3217EVM

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    此处需要考虑的要点是、用户指南的相关章节位于第5页、第2.3节"中量程或基准缓冲器"中。 我将再次说明输出 共模/负载注意事项、确保您没有在空闲状态下对电路进行负载(将负载偏置至1/2 Vs 或交流耦合)。

    最棒的

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  

    是的,我确实在数据表和用户指南中找到了有关使用集成式中量程缓冲器的示例,我们计划在输入和输出端使用交流耦合时这样做。  我主要想知道使用单电源是否会对性能造成重大影响、以及您是否拥有单电源的任何特性数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    您将不会看到任何性能损失和适当的偏置。

    最棒的

    Sam