This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:INA240的特性

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1116770/ina240-the-characteristics-of-ina240

器件型号:INA240

您好!  

在 INA240的测量点插入了一个电流探针、并使用示波器采集了两个①INA240 Ω 输出电压和②current Ω 探针波形并进行了比较。

因此、①the INA240输出电压波形相对于②the μ A 电流探针波形延迟约1us。 附上波形的图像。


这是 INA240的特性吗?

谢谢

Adtro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    你期望什么? 延迟更小或更长?

    要查看正常情况、请查看数据表的图7-20。 请注意10µs μ s/div 的时间刻度。 还要记住、INA240A1的额定稳定时间(0.5%稳定时间)为9.6µs μ s。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结果对于器件而言似乎合理、 更快的信号将导致更大的延迟(按%)。 如 Kai 所述、上面发布的图旨在与数据表典型特性中的阶跃响应图保持一致。 我联系了该器件的团队专家、并被告知行为看起来与预期一致。