This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA333:OPA333

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00879

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1108724/opa333-opa333

器件型号:OPA333
主题中讨论的其他器件:TIDA-00879

您好!


我在 TIDA-00879模拟前端部分有几个问题。

1) 1)在 TIDA-00879参考设计图中、分压器电阻值的计算公式是什么?

2) 2)一个电容器与分压电阻器并联、一个固定470pF 和510pF 与一个并联调整电容器一起连接到一些分压电阻器。 如何计算这些电容器值? 我在所附图片中用黄色标记了电容器。

谢谢、

电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    嗯、这不是自己解释的吗? 这些是频率补偿分压器。 R19和 R13以1.1的分频因子设定速度。 其他分压器执行11、110和1100的分压因子、所有分压因子之间的差值均为10。 由于是一个简单的分压器、分压器的下电阻遵循以下规则:

    R_LOWER = 10M /(系数- 1)  

    R_UPPER = 10M。

    ->

    1.1:R_LOWER = 10M / 0.1

    11:R_LOWER = 10M/10

    110:R_LOWER = 10M / 109

    1100:R_LOWER = 10M/1099

    由于100M 与所有"R_LOW"并联、因此必须将以下电阻器并联安装到100M 上:

    R_LOWER /(1 - R_LOWE/100M)

    ->

    1.1:-

    11:10101R

    110:91827.36R

    1100:9100.009R

    频率补偿是通过将电容设置为"R_LOW"并联来实现的、以提供 R19 x C27 = 10M x 100p x sec = 1msec 的时间常数。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压、

    如果您需要进一步的帮助、请告知我们。