This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4330:整流器电路采用运算放大器和二极管构建、整流和滤波后的波形具有大量纹波。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA330, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1115589/opa4330-a-rectifier-circuit-is-built-with-op-amps-and-diodes-and-the-waveform-after-rectification-and-filtering-has-a-lot-of-ripples

器件型号:OPA4330
主题中讨论的其他器件:OPA330TINA-TI
整流器电路由运算放大器和二极管组成、整流和滤波后的波形具有大量纹波 




使用 TINA 仿真输出电压、您可以看到具有锯齿波的输出。

现在、我认为
异常输出波形与 VF3的电压有关。

您能帮助分析电路吗?

如果您需要、我可以为您播种 TINA 仿真文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、当我设置 c1 100pF 时、电路可以工作。  但我无法理解为什么具有大电容的运算放大器输出会影响电路功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    1N1183是一个35A 二极管、完全不适合该电路。 改用 BAV99或任何其他具有低结电容的小信号二极管。

    此外、输出端的大电容器会破坏 OPAMP 的稳定、甚至会使其发生振荡。 这可以解释为什么该电路使用100pF 但不使用1µF Ω。

    观看此 TI 的稳定性培训视频系列:

    https://training.ti.com/node/1138805

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    首先、OPA330的最大电源电压指定为5.5V、但您似乎使用+/-5V -总共为10V!  如果您已完成此操作、则该部件很可能已损坏。  您可以使用最大单电源+5.5V 或最大双电源+/-2.75V、但不能使用+/-5V。

    大容性负载与构成第二极点的运算放大器的内部输出阻抗相互作用(第一个是由于内部米勒补偿)-这会导致不稳定。   通过检查图14可以看出、对于建议的最大过冲25%、OPA330可以直接驱动不超过300pF 的电容。   

    因此、对于100pF 负载电路、它是稳定的-请参阅下面的内容(顺便说一下、您应该添加6pF CF 补偿以匹配 OPA330的输入电容)。

    但是、同一电路将以1uF 负载振荡-请参阅下面的- 这就是您在仿真中看到的结果。

    因此、如果您确实需要驱动1uF 负载、 则需要添加一个与 C1串联的小型 Riso 电阻器(在闭环外部)、以获得 建议的最小45度相位裕度-请参阅下面的电路具有55度的相位裕度。

    您可以通过运行一个小信号瞬态分析来确认电路的稳定运行-请见下面。

    请查看以下链接下的 TI 高精度实验室材料、该链接涵盖了电路稳定性主题、因为如果没有该链接、您将不会在设计工作中走很远: https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-introduction?context=1139747-1139745-14685-1138805-13848

    下面我附上了 TINA-TI 原理图、供您自己进行仿真。

    e2e.ti.com/.../2475.OPA330-AC-stability.TSC

    e2e.ti.com/.../OPA330-transient-stability.TSC