This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2277:OPA2191是否具有与 OPA2277自动偏移电流消除相同的功能?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2191, OPA2277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1116413/opa2277-does-the-opa2191-have-the-same-feature-as-opa2277-automatic-offset-current-cancelation

器件型号:OPA2277
主题中讨论的其他器件: OPA2191

各位专家:  

美好的一天! 请帮助客户进行以下查询。

"由于自动偏移电流消除电路、我们目前在许多设计中采用-ve 输入接地、而不是通过电阻器。
OPA2191是否具有相同的功能?
OPA2277指出、OPAx277系列的输入级基极电流由一个相等且相反的消除电路进行内部补偿。
产生的输入偏置电流是输入级基极电流与消除电流之间的差值。
该残余输入偏置电流可以是正的、也可以是负的。
2191的真实情况"  
感谢你的帮助。
谢谢你。
此致、  
Marvin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    OPA2191是一款 CMOS 运算放大器、不采用输入偏置电流消除功能。 虽然有时与 FET 输入运算放大器一起使用、但它通常应用于双极输入运算放大器、例如具有固有更高输入偏置电流的 OPA2277。

    OPA2191输入偏置电流 的额定值为±5pA 典型值、±20pA 最大值(TA =+25°C)。 输入电流主要是输入 ESD 保护二极管的泄漏电流。 极性取决于两个保护二极管中哪一个占主导地位。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    感谢您的及时响应。 感谢你的帮助。

     考虑到 OPA2277的设计具有-ve 输入、而不是由于自动偏移电流消除电路而通过电阻器、您能不能提供适合客户应用的替代方案。

    谢谢你。

    此致、  

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    请提供电流电路的原理图、以便我可以看到客户确切使用的 OPA2277。

    此致、Thomas

    精密应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    在 Thomas 的评论中、OPA2191 IB 电流比 OPA2277的已取消 IB 低1000倍、因此无需 IB 消除。 此外、与 VCM 为两个电源轨2V 的 OPA2277不同、OPA2191输入共模电压是轨到轨电压、因此在您看来是指的单电源应用中可以正常工作。