This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:OPA548使用双极电源

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1114106/opa548-opa548-works-with-bipolar-power-supply

器件型号:OPA548

您好的支持:

OPA548采用双极电源(+9V 和-2.5V)、原理图如下所示

问题1:
当 OPA548的输出电压高于 V2时、运算放大器会显示正电压和电流、即在源模式下、它可以正常输出;
当 OPA548的输出电压低于 V2时、运算放大器会显示正电压和负电流、即在灌电流模式下、它无法正常工作、并且当它处于关断和限流输出时、它会来回跳动;
上述原理图保持不变。 将-2.5V 更改为直接接地、它可以在灌电流模式下正常工作。
如何在双极电源条件下根据上述原理图实现拉电流或灌电流模式?
问题二:
上图显示了使能端子的连接。 在单电源下、可以打开和关闭运算放大器。
但是、在双极电源条件下、开关打开和关闭控制无法正常实现。
在双极电源下、控制使能端子是否需要特殊处理?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    所附的原理图在直接驱动容性负载时不会保持稳定。 相补角仅为大约13度。 请告诉我您的设计要求、以便我们可以解决。 运算放大器不喜欢直接驱动大容性负载、它将在反馈环路内引入第二极点、并使反馈环路不稳定。   

    应在10Ω Ω 串联电阻器之后连接0.1uF 电容器、但需要检查实际负载的相位裕度。 什么是负载和驱动应用?

    如何在双极电源条件下根据上述原理图实现拉电流或灌电流模式?

    运算放大器反馈环路将确保输出在给定增益下跟随输入。 除了 OPA548的输入和输出要求、另请参阅数据表、输出电压摆幅是拉电流或灌电流的函数。  

    对于 V3 = 3V、Vp = 6V、 Vp > Vo、这是一种电流源模式、其中 Iout =(Vp - Vo)/R5 =(6-4)/10 = 200.5mA。   

    如果 Vin =-0.5V、Vp =-1V、则根据配置、这是灌电流模式、其中 Iout =(Vp - Vo)/R5 = (-1 -4)/10 =-0.5A。请参阅 Iout 和电流方向、即负或向内。  

    e2e.ti.com/.../OPA548-E2E-06302022.TSC

    但是、在双极电源条件下、开关打开和关闭控制无法正常实现。
    在双极电源下、控制使能端子是否需要特殊处理?
    不清楚上述条件中描述了什么 Vo 电压。  
    我将在以下讨论中假设 OPA548由9V/-2.5V 电源轨供电、并且 E/S 会禁用运算放大器的输出。
    当 E/S 处于禁用状态时、输出级与负载断开。 对于单电源电压或双电源电压、您需要实现电流定向肖特基二极管、如图38所示。 ESD 保护二极管在 OPA548的输出端设计、其中需要使用外部导流肖特基二极管保护输出引脚(导通速度快于 OPA548的输出 ESD 保护二极管)。  
    关于输出 E/S 引脚、您需要遵循数据表和电压状态逻辑来启用或禁用 OPA548的输出。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我将关闭此查询。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond