This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:将 THS4551用作 ADS8904B 的单端到差分驱动器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, ADS8904B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1115825/ths4551-using-ths4551-as-the-single-ended-to-differential-driver-for-the-ads8904b

器件型号:THS4551
主题中讨论的其他器件: ADS8904B

您好!

我有几个关于将 THS4551用作 ADS8904B 的单端到差分驱动器的问题。 ADS8904B 数据表的图111展示了此用例(请参阅下文)。

1.您能否解释下图中用红色圆圈标出的10欧姆电阻器的功能? 我从文档中收集到2.2欧姆电阻器和10nF 用于滤波的信息,但我不清楚10 欧姆电阻器的作用。 这些滤波器也用于滤波、还是用于其他功能?

编辑:请忽略下面有关"+"或"-"输入的问题。 我刚刚意识到、这已经在另一篇文章中提到了。

2.红色箭头指示的输入是“+”还是“-”输入,还是取决于我的应用程序? 换言之,如果我希望 THS4551反相,我将使用“+”输入;对于同相,我将使用“-”输入。 将 THS4551配置为反相而不是非反相有什么优势? 我提出的原因是、数据表和应用手册通常显示 FDA 配置为反相(即 “+”输入直接或通过电阻器连接到 GND),这让我想知道反相配置是否在某种程度上是有利的。 我怀疑不是这样,而且反相配置因任何原因都更加流行,但我想问这个问题,只是为了确认。

此致、
James