This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR108:如何测量内部振荡器 XTR108?

Guru**** 2812765 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1114262/xtr108-how-to-measure-internal-oscillator-xtr108

器件型号:XTR108

数据表中的 XTR108显示了典型的内部振荡器210KHz、从技术/理论上讲、我测量振荡器频率的方法是什么?

它是通过测量来自 CS2引脚的时序/周期来实现的吗?

感谢 您的知识共享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么要测量该频率?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知怎么说、我想证明我的单元是如何使用内部振荡器的、就像回读期间在数据表中提到的那样。

    很明显、现在我通常可以调用回读操作、只控制 SCLK、SC1、DIO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    数据表中的 XTR108显示了典型的内部振荡器210KHz、从技术/理论上讲、我测量振荡器频率的方法是什么?

    我不熟悉 XTR108发送器的 SPI 接口。 您是否能够测量 SCLK 频率?

    SCLK 频率应是210kHz 的倍数、范围为0.5X 至5X。 通常、SCLK 频率是系统主时钟 频率的一半时钟速度。 我不知道 XTR108的数字接口是否正在使用 IC 内部的倍频器来提高时钟 速率。

    如果您能够告诉我们 SCLK 速度、我们也许能够猜测内部振荡器频率是多少。 210kHz 是典型的振荡器频率系数、它可能具有高达20%以上的时钟速率误差。   

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 SCLK、我可以驱动频率以使器件正常工作并与 EEPROM 寄存器通信、我可以将 SCLK 从2.5kHz (周期400us)驱动至500kHz (周期2us)、但仍然可以工作。从这里、我猜到器件内部振荡器频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hafizzie、  

    根据您的数据、我猜 XTR108的内部振荡器大约为250kHz、这接近典型值210kHz。  

    我不知道 XTR108内部使用了什么类型的分频器(这是一种传统的 IC 设计)、但它必须是2.5kHz 的倍频器、因为 SPI 读/写指令由内部硬件逻辑自动处理。 当然、EEPROM 的选择受到如下所述的限制。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、感谢您的澄清