This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA237:INA237校验和

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: INA237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1114751/ina237-ina237-checksum

器件型号:INA237

您好!

我们在尝试与 INA237通信时遇到问题。

我们的软件工程师提到了这一点:

''它们确实做出响应、但发回0x0000。  这显然意味着校验和错误。

0x9寄存器的位0表示这个问题。  如果设为0、则表示芯片有问题。'

对于存在校验和问题的 INA237、我们应该怎么做?

这是电路板的新修订版。  以前的版本与 INA237没有任何问题。  与 INA237相比、新版本的硬件没有变化。  

实际上、从旧板上获取 INA237并将其换用在新板上时、它可以正常工作。  这将表明 IC 有问题。   

谢谢、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    根据说明,它听起来像是一个真正的设备问题。 对于新构建、您测试了多少个电路板、故障率是多少?

    您可以返回一些坏部件进行故障分析。 校验和错误会阻止内部 ADC 正常工作、进而阻止器件返回有意义的读数。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    谢谢。

    我现在已经测试了大约10块电路板。  每块电路板2个。  100%故障。  但 真正的设备问题仍然令人惊讶。   

    我尝试将电路板中的一些故障单元放回、但仍然返回0x0000。

    我希望有一些关于在软件甚至硬件中执行什么操作的指针来研究这一点。   

    如果我可以打开案例、我将尝试让一些人进入 TI。

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    校验和位是指示内部存储器中是否存在错误的标志。 作为最终用户、如果内存损坏、我们几乎无法完成。 当然,我们必须确认这确实是一个内存问题,而不是其他问题。 工厂可以肯定地告诉我们。 不过、很难想象100%的故障率。

    同时、您可以对其余寄存器执行一些读取/写入操作、以查看是否有任何奇怪的东西突出。

    此致、Guang