This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA146:交叉参考? TI 或其他制造商、但引脚排列和 SOIC8封装相同?

Guru**** 2812035 points

Other Parts Discussed in Thread: INA146, INA149, INA148, INA143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1115423/ina146-cross-reference-either-ti-or-other-manufacturer-but-same-pinout-and-soic8-package

器件型号:INA146
主题中讨论的其他器件: INA149INA148INA143

我们发现、直到2023年7月、TI 才能够生产任何 INA146UA 高电压、可编程增益差动放大器芯片。 经纪人证明非常不可靠。 是否有任何制造商提供具有相同引脚排列和 SOIC8封装的交叉参考或替代器件? 我们正在尝试避免 PCB 侵入。

感谢任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有增益介于1/10和10之间的 INA143以及单位增益差分放大器 INA148和 INA149、这些放大器可配置为与 INA146引脚对引脚兼容、并采用 SO-8封装。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们查看了这些选项、但问题是我们需要可编程增益级、因为我们使用的增益大约为0.14。 我们可以更改一些电阻器值并使用0.1的增益、但 当将 INA143用作 G=0.1差分放大器时、其输入、SENSE 和 REF 引脚与 INA146完全相反。

    我们的输入电压为24 - 60Vdc。

    我们的电路:

    增益为0.1的 INA143需要输入信号进入引脚5和1、其中3接地、6短接至2。

    因此、我们要为 INA146寻找几乎完全相同的替代或交叉参考、或者至少在我们的电路布局中找到一些有用的东西(电阻器值可能会发生变化)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的应用的输入共模(VCM)、输入差分电压(Vdiff)和电源电压是多少?  遗憾的是、我们没有 具有 INA146精确引脚排列的差分放大器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的应用的输入共模(VCM)、输入差分电压(Vdiff)和电源电压是多少?  遗憾的是、我们没有 具有 INA146精确引脚排列的差分放大器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您关注我们的问题。 我们可以重新制造 PCB 并使用不同的电路、但这是最坏的情况、因为它涉及大量客户重新测试、合规性以及其他部件也可能无法获得。 这就是我们尝试使用 PCB 解决方法的原因。  

    当正常运行且加电后、一个输入(PWR_IN)将介于24V 至60V 之间、另一个输入(PWR_24_60)将介于0至60V 之间。 最大 VCM = 60V、Vdiff 最大值 = 60V、Vsupply = 24V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    可以使用 INA149并进行如下所示的两个外部连接、使其看起来像单位增益中的 INA146、但在24V 的 Vsupply 上、这将允许最大差分电压仅为21V、因此必须相应地衰减输入。 否则、我相信您将被迫旋转新的 PCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的回答。 我们确实需要再次提供芯片。