This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA445:不使用失调电压修剪器引脚、能否使其保持悬空状态?

Guru**** 2932110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1115789/opa445-not-using-offset-trimmer-pins-can-i-leave-them-floating

器件型号:OPA445

根据标题、将引脚1和5悬空会导致任何问题吗? 我们没有使用微调器的计划。 该运算放大器将用于电压跟随器配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    如果您未使用修整引脚、则应将其保持悬空(无连接)。

    此致、  

    Chris Featherstone