This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4561:引脚7悬空

Guru**** 2384060 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4561
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1115771/ths4561-pin-7-floating

器件型号:THS4561

您好!

我想用这个替代 LTC6363。 引脚7 PD 在我们的板上浮动。 THS4561上的引脚7 PD 是否可以保持悬空(根据规格无上拉电阻器)?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;当/PD 引脚悬空时、不能保证正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

      在数据表中、它指出:

    必须将断电(PD)引脚置为所需的电压、以实现正确的断电模式运行。 PD 引脚上未提供物理内部上拉电阻器、因此如果引脚悬空、器件默认为导通状态。

      但是、正如 Clemens 提到的、最好将 THS4561上的 PD 引脚连接到任何有源通道测试的正电源(VS+)、以避免噪声耦合或引脚发生不必要的逻辑更改。  

    谢谢、

    Sima