This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF602:有关电源引脚和中点基准引脚设置以及输入输出电阻设置的问题

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF602, FDC2214, TPS65133, BUF634A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1115409/buf602-questions-about-power-pin-and-mid-reference-pin-settings-and-input-ouput-resistor-setup

器件型号:BUF602
主题中讨论的其他器件: FDC2214TPS65133BUF634A

尊敬的 TI 专家:

在我的应用中、BUF602充当 FDC2214电容数字转换器的有源屏蔽的电压缓冲器。

为了实现有源屏蔽、FDC2214系统 LC 振荡电路上的信号应为输入。

该信号是一个半正弦波、其典型振幅为0至1.8V、最大频率为10MHz。

理想情况下、输入和输出之间的相移和振幅差应最小化。

在这里、我有三个关于在我的应用中设置 BUF602的问题。

1。  

由于 FDC2214具有4个通道、因此需要在同一 PCB 上使用4个 BUF602芯片。

每个 BUF602是否需要单独的去耦电容器?

TPS65133分离轨稳压器将提供±5V 电压、TPS65133和 BUF602之间的走线约为3-4cm。

每个 BUF602之间还有大约2cm 的空间。

2.  

第二个问题是中间基准引脚设置。

我不确定该引脚是否对我的应用有用。

如果我不使用该引脚、应该将其保持悬空状态吗?

3.  

在我的应用中、BUF602需要驱动大约330pF 的负载电容。

该电容器实际上由 PCB 中的两层铜组成、因此通过增加 绝缘层的厚度、电容可降低至大约40pF。

在实际应用中、该电容每2到3秒可能会波动几 pF。

根据 BUF602、输入阻抗为1MΩ Ω、输出阻抗为1.4Ω Ω。

我是否需要在输入和输出引脚上引入一些外部无源组件以保持 BUF602输出信号的稳定性?

此致、

将会