This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD164:设计优化查询

Guru**** 2500875 points
Other Parts Discussed in Thread: INA826, ADS1248, TIPD164, INA159, INA823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1114938/tipd164-design-optimization-query

器件型号:TIPD164
主题中讨论的其他器件:INA826ADS1248INA159INA823

在 TIPD164设计中,它们使用 INA826和 INA159将电压和电流源转换为 ADS1248 IC 所需的范围。 我们为何无法使用 INA826数据表中的参考设计直接使用 INA826将+/-20mV 和+/-10V 转换为+/-2.5+/-2.3V 范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    采用 INA159的电路的优势是 INA159由与 ADS1248相同的电源电压供电。 因此无需保护 ADS1248。 另一方面、当将 INA826的输出端直接连接到 ADS1248输入端时、需要在 ADS1248的输入端安装高得多的 INA826电源电压。 因此、在任何情况下、您都需要增加 R6和 R7、以将 ADS1248的输入电流限制在10mA 以下、更好的降低。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意 Kai 的观点-除了他关于电源电压的观点之外、INA159将衰减1/5。  由于输入电压规格为+/- 10V (20V pp)、而 ADS1248的最大输入电压为5V、因此必须将输入衰减至 ADS1248的适当输入电压至少1/4。  INA159通过集成匹配电阻器提供精密衰减、以实现1/5衰减。  由于 INA826的最小增益为1、因此不能用于衰减。

    如果您要使用 INA826进行新设计、还应考虑使用 INA823。  INA823是 INA826的更新版本、可提供更低的失调电压和更低的电源运行。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我认为 Narashiman 是指 INA826数据表图63中所示的电路、其输入端具有分压器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    好的、有道理。  但是、如您所知、如果在这种情况下输入端未使用匹配的电阻器、则输入阻抗将降低、增益误差将降低。

    Narashiman、我将结束这个话题、但如果还有其他问题、请告知我们。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。 我将在设计开发时考虑这一点。