主题中讨论的其他器件:INA826、 ADS1248、 INA159、 INA823
在 TIPD164设计中,它们使用 INA826和 INA159将电压和电流源转换为 ADS1248 IC 所需的范围。 我们为何无法使用 INA826数据表中的参考设计直接使用 INA826将+/-20mV 和+/-10V 转换为+/-2.5+/-2.3V 范围。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 TIPD164设计中,它们使用 INA826和 INA159将电压和电流源转换为 ADS1248 IC 所需的范围。 我们为何无法使用 INA826数据表中的参考设计直接使用 INA826将+/-20mV 和+/-10V 转换为+/-2.5+/-2.3V 范围。
您好!
采用 INA159的电路的优势是 INA159由与 ADS1248相同的电源电压供电。 因此无需保护 ADS1248。 另一方面、当将 INA826的输出端直接连接到 ADS1248输入端时、需要在 ADS1248的输入端安装高得多的 INA826电源电压。 因此、在任何情况下、您都需要增加 R6和 R7、以将 ADS1248的输入电流限制在10mA 以下、更好的降低。
Kai
您好!
我同意 Kai 的观点-除了他关于电源电压的观点之外、INA159将衰减1/5。 由于输入电压规格为+/- 10V (20V pp)、而 ADS1248的最大输入电压为5V、因此必须将输入衰减至 ADS1248的适当输入电压至少1/4。 INA159通过集成匹配电阻器提供精密衰减、以实现1/5衰减。 由于 INA826的最小增益为1、因此不能用于衰减。
如果您要使用 INA826进行新设计、还应考虑使用 INA823。 INA823是 INA826的更新版本、可提供更低的失调电压和更低的电源运行。
此致、
Mike