This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:两个 INA199用于一个 ADC 输入

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: INA199
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1115234/ina199-two-ina199-for-one-adc-input

器件型号:INA199

大家好、

客户希望使用两个 INA199并将 其输出连接到 ADC,这是否可行?

或者我们必须使用模拟多路复用器来分离两个 INA199输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred、

    您不能这样做、因为您将使两个输出竞争、并且您不知道哪个输出将占主导地位。  您如何确定哪个电流处于活动状态?  我认为最好的方法是添加多路复用器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Javier 好、

    多路复用器 Ron 应处于多低的水平?

    我是否还知道 INA199的 Rout、因为它可能会受到多路复用器 Ron 的影响?

    此致、

    Fred  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred、

    Ron 可能很高、并且可能取决于您驱动的 ADC。  因此、如果您要驱动 SAR ADC 并且需要快速采样、这将是另一个考虑因素。  请参阅 https://www.ti.com/lit/an/sboa443/sboa443.pdf。  如果是标准测量、直流电压下的输出阻抗为100mΩ Ω、则输出摆幅与输出电流之间的关系可以看出这一点、但通常不需要这么大的直流电流。  由于测量的阻抗将在测量仪器的 Ron 和 R 之间形成一个分压器、因此 Ron 在测量侧可能会对您产生更大的影响。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    它连接到 ADC 而不是测量、这意味着我们只关心 RC 时间常数、但感谢您的阐述。

    INA199的输出阻抗、因为它是一个运算放大器、

    还是理想情况下为0欧姆?

    此致、

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred、

    我在直流条件下看到的一些测量结果的输出阻抗低于100mΩ Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、  

    感谢您的回复、

    我想知道为什么数据表中没有列出此参数?

    我是指 Rout

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred、

    该数字对于大多数直流放大器而言是典型的。  数据表中提供了高摆幅和低摆幅与电流间的关系、该数据表通常称为爪形曲线、可让您对此有一些了解。  自发布以来、我们为更新的组件添加了 Zout 与频率间的关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    抱歉、  

    我会简单介绍一下这些曲线如何为我提供 Rout= 100m Ω 的信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    很抱歉你是对的。  这是针对最大电流和输出级饱和的情况。  这将为您提供饱和点。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    那么、让我来总结一下、

    因此、数据表中没有提到 Rout、但对于 TI 的大多数 OP、100m Ω 是典型且常见的、

    如果我错了、请纠正我的问题。

    客户已经在运算输出后放置了一个1K 电阻 器,所以我想模拟多路复用器的 Ron 不是这里的瓶颈...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、美联储、

    没错。  但这也取决于您正在驾驶的车辆。 因此、在驱动 SAR ADC 时、可能需要缓冲器。 我会说、如果测量速度慢、输出端的1k 值不会是问题。  我参考的文档对此有更详细的介绍。