大家好、
客户希望使用两个 INA199并将 其输出连接到 ADC,这是否可行?
或者我们必须使用模拟多路复用器来分离两个 INA199输出?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Fred、
Ron 可能很高、并且可能取决于您驱动的 ADC。 因此、如果您要驱动 SAR ADC 并且需要快速采样、这将是另一个考虑因素。 请参阅 https://www.ti.com/lit/an/sboa443/sboa443.pdf。 如果是标准测量、直流电压下的输出阻抗为100mΩ Ω、则输出摆幅与输出电流之间的关系可以看出这一点、但通常不需要这么大的直流电流。 由于测量的阻抗将在测量仪器的 Ron 和 R 之间形成一个分压器、因此 Ron 在测量侧可能会对您产生更大的影响。