This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37D73:关于在放大器使能和断电模式之间缩短切换时间的问题

Guru**** 2893660 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900EVM, TRF37D73, TRF1208, AFE7900, TRF37A73, TRF37B73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1114433/trf37d73-regarding-swiching-time-reduction-between-amplifier-enable-and-powerdown-mode

器件型号:TRF37D73
主题中讨论的其他器件:AFE7900EVMTRF1208AFE7900TRF37A73TRF37B73

您好、支持团队、

我正在寻找具有直接采样收发器(AFE7900EVM)内部快速旁路开关的射频增益块,其增益要求为22-25dB,频率较低30-60MHz。  

我发现 TRF37D73的一个增益块具有断电模式。  

下面我对开关时间有疑问。  

1)对于我的初始级、放大器处于使能模式。然后、为了从使能模式切换到断电模式、(切换)将需要多长时间。  

2) 2)类似地、从断电模式到启用模式、开关时间是多少。

此外,如果可能,您能否告诉我合适的 LNA 增益块放大器,它具有旁路开关功能,在启用和旁路模式之间具有快速切换时间(如以 nsec 为单位)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maitry、

     我们增益块的数据表列出了 PWD 时序要求下的启用/禁用时序:

     有关%上升沿和下降沿的详细信息、请访问此主题: e2e.ti.com/.../trf37d73-the-startup-time-of-the-device-by-controlling-the-pwdn-pin-of-trf37d73-and-trf37c75

     要获得更快的开关速度、请查看 TRF1208。 您可能需要  AFE7900的差分输出。  

     此外、我已将此主题转发给我们的射频放大器团队以获取其他输入。  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为我想使用 AFE7900 RX 旁路输出信号(即 CMOS 逻辑1.8V)来控制外部放大器。 TRF1208是可能的。  但增益不够、我的增益要求是20-25dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maitry、  

    所需的最大频率和增益平坦度是多少 ? 我建议 TRF37A73 + TRF1208。 这适用于最大频率 ~4GHz。 它还在通带中提供~1dB 的增益平坦度。 与单端 高增益块+平衡-非平衡变压器相比、这应该是更好的解决方案。

    -Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的频率要求较低。我的总增益要求几乎为32.5dB。其中固定增益 LNA 增益要求=10dB、而旁路/使能增益块放大器要求为22dB。实际上 、我的输入动态范围从最小到最大。因此根据我的输入动态 要求旁路增益块放大器具有低固定增益放大器(10-12 dB)、增益为20-25 dB (近似值) ,以便我可以在输入信号振幅较高时绕过高增益块。

    因此、这就是我寻找具有高增益的旁路放大器的原因  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    明白。  我看不到许多具有断电/旁路选项的高增益 GB 选项。 您可以级联2个 TRF37A/B73增益块以获得所需的增益。 您是否确定了10dB LNA? 该行可能如下所示:

    1) LNA (10dB)+ TRF37A73 (12dB)+ TRF37B73 (14dB)+平衡-非平衡变压器(-3dB)+ AFE79xx

    如果您的链路预算允许您具有更高的增益 LNA (如 QPL1002、17dB 增益)、那么您可以具有如下所示的更简单的线路:

    2) LNA (17dB)+ TRF1208 (16dB)+ AFE79xx