This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:5M-70M RC

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1114546/opa855-5m-70m-rc

器件型号:OPA855

e2e.ti.com/.../OPA855_5F00_shiyan1.tsc

我需要一个采用 opa855设计的5M-70m 带通滤波器。 请帮助我对该仿真提出一些建议;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张您好、

     几个问题:

    1. 您的应用或终端设备是什么?  
    2. 您是否在寻找5MHz 至70MHz 的带通滤波器、如果是、为什么要使用 OPA855 8GHz 解补偿放大器? (第二部分与第1个问题有关)
    3. 您所需的滤波器拓扑是什么?  
    4. 您的输入和输出电压范围是多少?  
    5. 您的放大器第二级负载是多少?

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张晨  

    您的 TINA 文件显示了 Sallen 密钥阶段与 HP 第2阶段的情况,您可能应该使用 MFB 阶段与 HP 第1阶段的情况,在该文件中,您的整体增益为4。 对于有源 LP、70MHz 有点高、您可能只需为其执行二阶 RLC。 因此、只需简单增益为4且频率为70MHz 的运算放大器、就需要超过280Mhz 的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    此频率范围内的带通滤波器通常由无源 RLC 滤波器构成。 此主题中显示了一个示例:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/741174/ths4551-design-a-bandpass-filter-to-meet-customer-requirement

    Kai