This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV333:放大器论坛

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV333, TLV3202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1114482/tlv333-amplifiers-forum

器件型号:TLV333
主题中讨论的其他器件: TLV3202

您好!

我在电路中使用 TLV333、请参阅图片:

 EM_Terminal_N 信号可以 从-150V 更改为+150V

我需要检测该信号何时高于0.1V 或低于-0.1V

从该电路中、您可以看到、在150V 时、运算放大器 V+端子为1.48V (对于运算放大器而言是可以的)

如果信号为0.1V、则运算放大器的输出为1mV。 在该运算放大器之后、我再使用一个增益为100的 TLV333运算放大器(请参阅下图)将1mV 放大回0.1V、而不是输入  检测0.1V 的比较器:

我的问题是:

1.第一个运算放大器的输出是否为1mV 并且比我将其放大到0.1V 好?1mV 上的纹波和噪声将比1mV 低得多?

2.如果我只使用增益为1的1个运算放大器而不是2个运算放大器、那么 在+-150V 时运算放大器是可以的、因为 V+上的电阻器为1MEG、流向 V+的电流很小? 这对压力来说是可以的吗? 运算放大器的电源是 LDO、电流可以从+150V 流回 LDO、流过运算放大器?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maor:

    您的电路是否唯一用于检测此0.1V/-0.1V 阈值?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    该电路的目的是检测 EM_Terminal_N 电压何时达到+-0.1V、+-5V 和+-1V。

    在开始时、我将多个比较器连接到此信号、但 EM_Terminal_N 的电压可以达到+-150V、因此我将2个具有1/100增益和100增益的串联运算放大器放置在与 EM_Terminal_N 相同的电压下、而不会损坏运算放大器后面的比较器。

    EM_TERMIN_N 和接地之间的总电阻需要至少为1MEG 欧姆。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maor:

    您不能只是将电阻分压器放置在 比较器的前面?  有更高的电压比较器可实现更宽的电压范围、您可以在输入端添加钳位、因此您不需要将其除以100、可检测的信号将更大。  如果您愿意、我们可以转发给比较器团队以获取他们的反馈。

    假设您想继续使用放大器-是的、此电路通常可以正常工作。 但是、为什么使用2安培。何时可以使用1:

    瞬态响应如下所示。

    该电路具有1/100分频、然后由100的同相增益重新增益。   反馈电容器被设置为与放大器环路增益的带宽相匹配(大约3.5kHz)。  二极管是防止放大器撞到电源轨所必需的;如果没有二极管、当放大器输出接近电源电压时、它将不再线性运行;这会导致更长的稳定时间、因此通常不建议这样做。  不过、它们将防止输出为0.5V 输入提供准确的结果。  如果稳定时间不是很重要、您可以允许放大器输出进入电源轨、但要注意、需要评估性能权衡。

    请注意、即使移除二极管、也无法达到+/- 5V;输出仅可达到电源电压的100mV (+/- 2.5V - 100mV =+/- 2.4V)。  为了检测+/- 5V、您需要使用电压更高的放大器。并增加电源电压或使用增益更低。

    如果您对上述电路有任何疑问、或者 您想与比较器团队联系、请告诉我。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maor:

    您可以直接使用比较器来实现它、如下所示。 在本示例中、使用了 TLV3202:

    e2e.ti.com/.../maor_5F00_tlv3201.TSC

    Kai