This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2277:最差 Vos 和 Ib 估算

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1114500/opa2277-worst-vos-and-ib-estimation

器件型号:OPA2277
主题中讨论的其他器件:LM2904B

大家好、  

客户正在考虑 将 OPA2277UA/2K5和 LM2904B 用于其新设计。 他们试图将 OP2277和 LM2904B 的性能与 Vos 和 Ib 进行比较。

以下是问题、您能提供帮助吗?

在估算最差 Vos 时、还应添加±100uV (包括电压漂移)还是±1uV/C?   

2、对于 IB、在相同条件下有两个值、有何差异?

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jo、

    是的、应添加漂移。 理论上、您可以得到具有+/-100uV 最坏情况偏移和+/-1uV/°C 漂移的器件。 这当然是最坏的情况。  

    关于 IB、这似乎是一个拼写错误。 IB 在高温下更糟。 +/-2.8nA 与下面显示的室温数据保持一致。 过热数据与表中突出显示的+/-4nA 保持一致。 我认为发生的情况是、Ta =-40C 至85C 条件应与+/-4nA 位于同一表行中、而+/-2.8nA 的条件应留空、这样 Ta = 25C 时才会出现。  

    此致、

    Chris Featherstone