This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:不能执行 USB2ANY/SPI

Guru**** 2950110 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81416, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1114225/usb2any-usb2any-spi-execution-not-possible

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件:DAC81416、

您好!

作为项目的一部分、我想使用 USB2ANY 及其 EVM 来控制 DAC81416。 我使用 USB2ANY API 参考文档来获取 SPI 命令。 我 使用 Windows x64。

USB2ANY.dll 安装在 SysWOW64中、但当我尝试执行代码时(如果 Pyv魅力、Visual Studio Code...无关紧要) 我得到:

OSError:[WinError 193]%1不是有效的 Win32应用程序

据我所知,这个问题不应该出现,因为整个.dll 保存在专为在 x64环境中执行32位应用程序而创建的文件夹中。

如果您能帮我解决问题、我会很高兴。

谢谢你