This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC7211-N:将两个 LMC7211-N 并联放置以增加输出驱动

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC7211-N, UCC27517, SN74LVC1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1114305/lmc7211-n-placing-two-lmc7211-n-in-parallel-to-increased-output-drive

器件型号:LMC7211-N
主题中讨论的其他器件: UCC27517SN74LVC1G34

您好、专家、  

你好。

是否可以  将两个 LMC7211-N 并联以增加输出驱动? 负载是容性的。

谢谢你。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin

    感谢您的发帖和出色的问题。

    通常不建议使用、因为这两个器件的延迟/偏移/等可能略有不同、因此输出可能相互冲突。  但是、这并不一定意味着这个想法是坏的。  如果可能、我更倾向于使用双器件、其中通道间差异较小(相同的基板=更好的匹配)。  如果这是不可能的、那么我建议通过在其中一个比较器的输出上添加一个10欧姆的电阻器来限制潜在输出冲突的影响。  您仍将实现器件并联的优势、而不会有损坏输出级的风险。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    并联运算放大器、比较器和数字缓冲器的输出始终至关重要、需要进行精心的开发工作。 确实、通过将均衡电阻器插入并联输出、可以避免损坏的危险。 但是、如果输出不是完全同步切换、那么一个非常短的"直通"电流可以从一个输出流入另一个输出、从而生成一个通过芯片内部电源线运行的非常高的电流尖峰。 由于电流尖峰的持续时间非常短、并且在键合线的电感不可忽略的情况下运行、这会导致极高的内部接地反弹、从而大幅改变芯片的接地电势。 由于键合线电感位于芯片内部、外部去耦电容的作用范围之外、因此出色的电源电压去耦甚至会发生这种情况。

    接地反弹是有问题的、因为芯片上的每个电位都被它移位。 这会导致电路不稳定并导致振荡。 在任何情况下、都应通过测量来验证是否未出现此类"直通"电流。 由于比较器的速度随温度而变化、因此应在不同的环境温度下执行此测量。 应该考虑到比较器的速度在芯片之间会表现出巨大的制造公差。 由于 Chuck 建议使用双器件、因此不能再强调了。

    顺便说一下、出于同样的原因、比较器绝不应在没有任何电流限制的情况下直接对输出端的高容性负载放电。 这也会导致大量地弹。 在这种情况下、应始终添加电流限制电阻器。 我看到过许多不稳定且振荡很大的比较器电路、只需在比较器输出和容性负载之间插入一个小型限流电阻器即可解决这些电路。

    这对您的应用意味着什么?

    1.根据 Chuck 的建议,您应该使用双器件。

    在并联输出中需要均衡电阻器。

    由于驱动容性负载、您肯定需要一个限流电阻器。 均衡电阻器可以同时发挥该限流电阻器的作用。

    驱动容性负载有助于防止产生不良的"击穿"电流、前提是均衡电阻器(限流电阻器)和容性负载的时间常数远大于比较器的输出切换时间。 然后、电容负载在切换期间使该电容上的电压自动保持恒定、每次只有一个输出可以拉取或灌入电流。 (假设容性负载在切换前已充满电或完全放电。)

    5、如果即使使用限流电阻器、仍有过高的接地反弹、最好将比较器部分和负载缓冲器部分分开、并使用两个不同的器件、一个比较器和一个用于容性负载的附加缓冲器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最简单的解决方案是在比较器之后添加数字缓冲器;类似于 SN74LVC1G34或 UCC27517、具体取决于您需要的电压和驱动强度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 和 Clemens 都很棒  一如既往地感谢您对论坛的持续、卓越支持。

    卡盘