This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082B:生产测试期间、0[V] Vin 出现意外输出电压?

Guru**** 2977090 points

Other Parts Discussed in Thread: TL082, TL082B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1114177/tl082b-unexpected-output-voltage-with-0-v-vin-during-production-testing

器件型号:TL082B
主题中讨论的其他器件:TL082、

团队、
您能在以下方面提供帮助吗?

TL082在现有设计中使用了几年。
以下问题在特定批次的 TL082B 生产过程中刚刚提出。
已焊接7500U、到目前为止、70个电路板确实显示了这种行为(这会导致极高的 PPM 故障)。

根据数据表、TL082B 应具有3mV 的最大偏移(VIOmax)。
加上电路指定的放大倍数(Vu =10)、输出端30mV 的最大电压应在输入端0mV 时得到、但通常值在10mV 的范围内。
在测试过程中、使用
Tektronix DPO 4104B 测得的输出电压高达100mV。


原理图和测量点如下所示。

-您能帮助解决此问题吗?
-我们可以在硬件中测试/检查哪些内容以找到根 cuse?
- TL082B TI 生产测试中是否发生了一些变化?



提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您分享您的电源电压是多少?

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    请参阅下面的原理图。
    我要求客户在 E2E 上确认 U-5.0V 实际上意味着-5V。


    BR、

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BR、

    电源电压为-5V 和+15V 时、电路应正常工作。

    是否确定 TL082C 未焊接到电路板上?

    更多想法:

    DPO 4104B 是一个示波器、对吧? 在直流电压测量方面、示波器的精度不是最高的。 我会使用一个良好的数字电压表重复测量。 小心地将输入(TL082的引脚3)短接至信号接地、并通过1k 隔离电阻器将数字电压表连接至 TL082的输出。 将隔离电阻器直接置于 TL082的输出端。

    导致无法解释的直流偏移电压的另一个原因是对 OPAMP 电路的 HF-EMI 进行解调。 因此、在测量期间关闭所有手机和/或使用屏蔽。

    另一个原因可能是 OPAMP 由于负载电容过高或复极性负载而出现振荡。 运算放大器的输出还有什么连接? 我看到两条线离开了运算放大器的输出? 在离开 OPAMP 输出的每条线路上安装一个隔离电阻器。 根据我的经验、TL082完全不喜欢非隔离式容性负载、尤其是在反馈中省略了强制相位超前电容的情况下。 因此、还应将合适的相位超前电容与 R131并联。 介于10...47pF 之间的值应与小容性负载结合使用。 但更高的容性负载可能需要更大的相位超前电容、甚至需要实施"双反馈方法"。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:
    感谢您的反馈。
    有关 TL082B 负载的更多信息。
    根据我得到的信息、它实际上似乎是 TL082B (SOIC 封装):

    提前感谢。

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BR、

    好的、R639看起来不是问题。 但我希望这两个隔离电阻与 OPAMP 的输出不会太远。

    我看不到这个电路有任何问题。 也许我正在俯瞰一些东西、但对我来说、一切看起来都可以接受。

    如果这是我的板、我将执行以下操作:

    我会切断 TL082输出端的一切以及输入端的一切、以便仅存在两个反馈电阻器以及输入端的电阻器和电容器(如您的第一个原理图中所示)。 然后、我会将输入对信号接地短路。 然后、我将使用数字电压表、并借助上述1k 隔离电阻器测量 OPAMP 的输出电压。 然后、我将通过1k 隔离电阻器再次测量 OPAMP (引脚2)输入端的电压。 它应约为输出电压的十分之一、表示 OPAMP 处于稳压状态。

    我还会使用数字电压表测量 OPAMP 的电源电压。

    然后、我将使用1k 隔离电阻器来探测 OPAMP 的输出。 是否有任何振荡? 在没有振荡的情况下、仍然可以看到100mV 偏移电压吗?

    然后、我将探测电源电压。 电源电压是否干净?

    如果100mV 偏移仍然存在、则 OPAMP 损坏。 在处理、安装、焊接、测量等过程中、它可能会受到某种程度的损坏。是否有任何 ESD 到达 TL082? 电路板是否有其他问题? 电源电压是否干净、稳定且有噪声?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    凯先生提出了一个很好的建议。 您可以执行的另一个更简单的测试是查看行为是否跟随器件。 由于您的器件带有通过电路板和可疑电路板、因此请将其中一个可疑器件放在通过电路板上、然后查看行为是否跟随该器件。

    最棒的
    Jerry