This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1210的替代器

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2673

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1114100/alternate-of-lt1210

主题中讨论的其他器件:OPA2673

大家好、团队、

我们正在寻找 TI 制造 LT1210的替代器件。

此致

Akshay Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    很难找到100%的替代产品。 我将查看 TI 的 ADL/DSL 驱动程序:

    https://www.ti.com/de-de/amplifier-circuit/op-amps/power/products.html#p1261max=30;180&p233typ=500;10000&p22typ=300;8000&sort=p233typ;desc

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 是正确的、这种由 LTC 提供的极早的高功率输出 Cfa 从未真正适合 DSL、也没有人尝试与之匹配-当时(现在)的所有真正 DSL 驱动器都是双推挽式器件- TI THS6xxx 系列。 该 TI 小组还在 BiCom1工艺中将其中一些器件重新发布为双通道和单通道 THS3xxx +/-15V 器件。 可能存在某种情况、但在该 LT1210封装和1A 输出规格中均无任何变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    除了 THS6XXX 和 THS3XXX 系列的 CFA 之外、OPA2673也是合理的替代方案。  如果没有更多信息、我无法确定 LT1210的哪些规格或参数对客户有价值。

    请告诉我、OPA2673或 OPA2673系列的成员是否非常适合您客户的设计需求。

    最棒的

    阿尔茨