This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL054:保护在电源轨外部驱动的运算放大器输入

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TL084, TL084H, TL054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1114288/tl054-protecting-op-amp-inputs-driven-outside-power-supply-rails

器件型号:TL054
主题中讨论的其他器件:TL084TL084H

"TL05x、TL05xA 数据表(修订版 "绝对最大额定值..."部分中的"输入电压的幅度不得超过电源电压的幅度或15V、以较小者为准"、还包括+/-1mA 的"输入电流 II (每个输入)"规格。  如果输入电压的幅度超过电源电压、但被钳位以限制电流、从而在电源循环通电或达到稳态值时不超过+/-1mA、运算放大器会发生什么情况?  

TL084还包含相同的注释"输入电压的幅度不得超过电源电压的幅度..."、但不包含最大输入电流规格(但 TL084H 包含注释"输入引脚被二极管钳位到电源轨。 摆幅可能超过电源轨0.5V 的输入信号必须为
电流限制为10mA 或更低。")。  

如果输入电压超过电源电压、即使电流限制为+/-1mA、TL08x 非 H 阻尼器件会发生什么情况?  内部 ESD 保护电路是否会转移电流以保护运算放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    对于 TL084H、10mA 值是 ESD 二极管在损坏之前可以处理的经验法则安全输入电流。 这应该是一个临时值、而不是很长一段时间。

    对于 TL054、您可以在数据表中看到运算放大器的输入/输出端没有 ESD 二极管。 建议将外部钳位二极管连接到 V+/V-、以保护运算放大器的输入。

    最棒的
    Jerry