This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7031-Q1:原理图审阅请求

Guru**** 2822075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1113338/tlv7031-q1-schematic-review-request

器件型号:TLV7031-Q1

大家好、团队、

您能否检查以下电路是否正常?:

 *μ コンパレータ=比较器

比较器输入为:
-低->高@ 2.64V、高->低@ 1.65V

 *绿色=输入,蓝色:输出

请注意、绿色实际上是一个脉冲、但在上面的波形中表示、以进行解释。

此致、
Masaru Oinaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oinaga-San

    感谢您发帖。 我看不到随图一起出现的原理图。 请附上。  
    谢谢、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chuck、

    电路已显示在原始帖子中...您还需要了解什么?

    此致、
    Masaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaru、

    我也看不到原理图。 为什么不重新发布?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oinaga-San

    很抱歉、E2E 有时使用起来有点困难。  由于某种原因、我们似乎未上传您的电路进行审查。  请重新发布图片或随时通过电子邮件离线发送给我。

    谢谢、Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai、Chuck、

    没问题。  

    这是一个 pdf、我还将通过电子邮件发送以防万一。

    e2e.ti.com/.../_B330F330D130EC30FC30BF30CB691062_.pdf

    最棒的

    Masaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaru、

    谢谢、现在确实完成了这个过程

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    一如既往地感谢您的帮助。

    您好、 Masaru、

    感谢您的发帖。 比较器配置的所有电阻器均可提供所需的迟滞 响应。  

    此致、

    罗德里戈

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。