This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA217:关于 G=20时的 ANI217带宽的问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: INA217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1113969/ina217-a-question-on-the-ani217-bandwidth-at-g-20

器件型号:INA217

我对增益=20时的带宽有疑问、因为我的设计是针对 INA217的高频应用。

数据表显示、当 G=1时、带宽为3、4MHz、当 G=100时、带宽为0.8MHz。

但当 G=20时、它不指示带宽。

谁能告诉我如何获得价值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhimin、

    您可以从数据表的图1中估算增益。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhimin、

    如 Kai 所建议的、您可以从下面捕获的图1中进行估算。 我在这个部分中看不到 pspice 仿真、否则、您可以通过仿真找到答案。  

    增益= 20V/V 时、增益为20log (20)= 26dB。根据图1、26dB 时 INA217的带宽在-3dB 点处约为2MHz 范围(可能略小)。   

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond