This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9064:应用查询

Guru**** 2533290 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1112564/tlv9064-application-inquiry

器件型号:TLV9064

大家好、团队、

我的客户在电信服务中有一个申请、并购买了一批 TLV9064。 它们需要在开环中测量输出阻抗。 他们 进行了一些测量、但无法通过 TI 示例进行测量、在该示例中、他们在输出和输入之间放置一个线圈、并在 IN+与 GND 之间放置一个电容器、因为它需要至少10H 的线圈和一个电容器1F 或更多。

您可以提供有关如何在 开环中测量输出阻抗的任何建议?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我会以非常高的增益运行运算放大器、并执行测量闭环、以确保运算放大器在适当的直流工作点工作。 我将使用一个简单的正弦波电压发生器和一个发生器输出和 OPAMP 输出之间的电阻器来生成适合在100µA μ A 范围内测量的电流、并将该电流注入 OPAMP 的输出并测量 OPAMP 的输出电压 (输出阻抗上的压降)。 这将为这组测量参数生成输出阻抗。 然后、我将借助开环增益与闭环增益之间的比率来校正输出阻抗、以实现该测量频率。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    请查看我的客户的回复:

    因此、我将把我的负反馈放在反相输入和非反相输入上、放在 ground.ca上。您可以举例说明反相输入上闭环的负反馈电阻器值。 我要说的是、我有一个矢量分析器来查看阻抗。我能不在输出上使用信号发生器来查看阻抗、我觉得它的精度更高。 在我需要在这里应用哪种公式来确定开环的阻抗?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!  

    Kai 推荐的测试方法非常适合测试电阻(开环输出阻抗)。  

    Ian Williams 撰写了一篇有关测试/仿真运算放大器输出阻抗的详细博客、链接如下: 运算放大器测试台、第1部分:输出阻抗。  

    EDN 中的公式可用于计算闭环测试中的电阻。

    客户是否有理由自行测试 Zo?

    最棒的  

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob 和 Kai、您好!

    请参阅我的客户的回复:

    大家好、这是因为我有一个敏感的应用设计、我需要在不同频率的开环中测量 Z out。为此、我问您是否知道实际的方法。对于这种麻丝、我将使用矢量分析器、因为它更好 精确度.我不能用你的甲基二极管,因为我没有大的1H 电感或1 F 电容器来应用这种甲基二极管来做开环 Z 输出的麻丝.

    提前感谢。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!  


    感谢您与客户分享回复。  

    矢量分析器很适合测试这一点。 我们在我的组中使用 Bode100根据 AOL 的增益/相位来计算 Zo。 请参阅以下测试配置:

    我们闭合放大器的环路、然后重新计算得到 AOL、即我们知道测试电路的增益。 然后、您可以使用 AOL 的增益/相位通过一些 Excel 向导来实现电流。  

    以下是有关 Omice-Lab 阻抗测量的其他资源: https://www.omicron-lab.com/fileadmin/assets/Bode_100/ApplicationNotes/Impedance_Measurement_methods_using_the_Bode_100/2020-10-21_Bode_Appnote_Impedance_Measurements_V1_0.pdf

    或者、您可以使用 AOL 并测量 Zout (闭环输出阻抗)来计算 Zo。 这是 Ian Williams 一文中使用的测量方法。

      

    1F 电容器和1H 电感器在 SPICE 中很容易找到、但在实际测试中却没有这么多。  


    尝试一下电压测量方法、如果您有任何问题、请告诉我。 我查看了我们过去针对 TLV9064的一些测试数据、所有器件看起来都与开环输出阻抗的数据表图非常相似。  

    最棒的

    Jacob