This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9352:TLV9352IDR 是 VFB 还是 CFB 运算放大器?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1124777/tlv9352-tlv9352idr-is-this-a-vfb-or-cfb-op-amp

器件型号:TLV9352

我正在寻找替代/替代运算放大器 、即 VFB 运算放大器 LT1352IS8。

但是、我不需要 LT1352的超高转换率、20V/us 器件就可以了。

TLV9352IDR 的噪声和偏移参数似乎与 VFB 器件非常相似/具有竞争力、但并未将其作为 VFB 器件进行宣传。

这方面的成本/性能似乎非常适合我尝试、但我想知道它是 VFB 还是 CFB 配置器件。

谢谢、

Mike F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    TLV9352具有对称的高阻抗输入。 这是一个电压反馈运算放大器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-我怀疑是这样、但过去是因为 mfrs 在数据表中明确地说了这一点。  我会尝试这些器件!