This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA856:传播延迟

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA856, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1125005/opa856-propagation-delay

器件型号:OPA856
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、

我们的客户希望知道 OPA856的传播延迟、因为它未在数据表中说明。 我搜索过论坛、但似乎配置为比较器的运算放大器具有此信息、但用作放大器的运算放大器没有此规格。 正确吗?

 
此致、
Danilo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、理想情况下、运算放大器的传播延迟(请勿将其用作比较器)可从线性标度的相位图中导出-但确实取决于所用增益和负载的小信号响应形状、这对您的客户有何帮助。  

    如果正确完成、数据表图通常会在测量中包含 EVM 板的传播延迟。 通常、模型更多地来自硅的设计侧-通常忽略封装延迟-我在过去几年中为 SOT23-5封装增加了大约0.4nsec 的延迟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    [引用 userid="432284" URL" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1125005/opa856-propaging-delay"]但配置为比较器的运算放大器似乎具有此信息

    比较器和运算放大器包含非常不同的电路。

    [~ userid="432284" URL" URL"μ C/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1125005/opa856-propaging-delay"]但充当放大器的运算放大器没有此规范。 它是否正确?

    是的、正确。

    但是、由于 OPAMP 电路中以输入信号为基准的输出信号的相位响应、因此正弦波的每个频率(频域)都存在指定的相位延迟。 由于这个相位延迟、一个 TINA-TI 仿真可被用来估算一个特定信号的"传播延迟"。

    Kai