This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2277:OPA2277U

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1124377/opa2277-opa2277u

器件型号:OPA2277

你好

PN: OPA2277U

OPA2277U 允许的最大回流焊周期是多少?

如果我们将超过允许的最大回流周期、那么对可靠性会有什么影响?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    该文档指出、IC 封装可以承受三个回流周期:

    e2e.ti.com/.../6622.spraby1a.pdf

    请记住、焊接对芯片生命周期中压力最大的事件至关重要。 因此、应将回流周期数限制为绝对最小值。 对于高可靠性应用尤其如此。

    芯片内部由环氧树脂封装材料密封、其中引脚从封装中脱落。 焊接应力会导致此时的分层、之后芯片将不再完全密封以防止湿气、这可能导致内部腐蚀和过早失效。 但是、在这种销毁之前很久、裸片就会变得潮湿敏感、并且某些电气规格可能不再有效。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    Kai 提到的文档是 TI 关于回流焊主题的官方声明。

    我们非正式地将一些精密放大器器件的周期缩短到5个周期、产品仍然很可靠。 这是一个非官方实验、我们既不提供数据、也不提供 任何超出 SPRABY1A 应用手册中引用的3个周期的保证。 所有风险均由客户承担 、应用 时间超过3个周期。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!