This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:与摄像头兼容或仅与 EVM 兼容

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1125249/usb2any-compatible-with-camera-or-only-with-evm

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件:ALP

当我检查 USB2ANY 时、它提到它仅适用于 EVM。 在构建摄像头时、我们可以将 I2C (SDA、SCL、GND)连接到 USB2ANY。 是否可以 使用 ALP 从 PC 配置953、ISP 和传感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuan:  

    是的、这可以将具有953 ALP 配置文件的 USB2ANY 和 ALP 连接到953 EVM 或定制953硬件。  

    此致、  

    洛根