This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA593:无技术性-想要购买。在哪里可以找到它??

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA593

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1124173/opa593-nothing-technical---want-to-buy-it-where-can-i-find-it

器件型号:OPA593

您好、论坛、这次没有什么技术。 在搜索购买 OPA593时、我在大多数主要的电子在线分销商中找不到它(由于明显的原因、我不会给它们命名)

搜索 XOPA593DNTR、甚至单个 OPA593字符串、返回0。 我的意思是-不是0 -我们最近的可用性-每天都面临着常见问题...

未找到项目。

为什么是这样? 在 TI.com 上、它当前处于生产有效标记状态。

从哪里可以找到它? TI.com 一次发货5000个。

此致、谢谢

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    带有"X"前缀的器件是预量产/实验器件。 如果标记为"活动"、则表示存在错误。 (现在似乎已修复。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    Clemens 注释 正确。 前缀"X"表示预量产版本、该规格由工程师表征。 性能与实际生产版本没有差别。 我将向营销部门核实实际的 RTMed 日期、工程师将会将其返回给您。   

    我刚刚在 TI 网上商店查看了库存、该器件目前可用、可以购买、请参阅以下截屏(目前没有5K 器件、但很快应该为 RTMed)。   

    https://www.ti.com/product/OPA593#order-quality

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raymond。

    我错误地依赖更新的数据表:这使我出错了。

    是的、供货日期对我来说非常宝贵、因为我想将其用于生产。

    感谢您提供信息。

    TI 论坛 nr.1!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    我已获得 OPA593的 RTMed 日期、但无法在公共论坛上发布该日期。  

    您能否通过 E2E 论坛在我的私人 E2E 消息中应用"友谊"请求、我会将这些信息与您相关。  

    谢谢、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ray 完成了。 谢谢