This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA3692:如何将固定增益缓冲器的增益更改为+1?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA3692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1125232/opa3692-how-to-change-the-gain-of-the-fixed-gain-buffer-to-1

器件型号:OPA3692

我设计了采用 OPA3692的扇出缓冲器。

通道1和3 通常设置为增益=+2、因此我只需将 in1-  in3-分配到 GND。

但通道2、我想设置为增益=+1、  

像图中所示、我是否只是断开(断开) 2内的连接?

AFAIK、打开引脚会通过这个打开的引脚引入 IC 的噪声、如下所述:

e2e.ti.com/.../the-unused-op-amp-what-to-do

 

还有其他更好的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当引脚4保持断开时、运算放大器的输入不会悬空、因为它通过402 Ω 电阻器连接到其输出端。 这是安全的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢@Clemens Ladisch 的回复。

    因此、如果我将引脚4设置为悬空、我不需要考虑通过引脚4引入 IC 的噪声?

    (我已阅读一些参考文献、其中提到浮点引脚与天线类似、可能会在 IC 中引入高频噪声。)

    我有一个想法:

    如上图所示、我连接1M 电阻器或高于1M 的电阻器。

    增益将为1+(402/402+1M)~= 1

    这种方法是否是一种好的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dewei、

    数据表的"增益设置"一节明确说明了希望增益为+1时应执行的操作:  

    '对于+1的增益、将-in 引脚保持断开状态并使用信号驱动+in 引脚。'

    [引用 userid="470620" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/112522/opa3692-how to change-gain-of the fixed-gain-buffer-TO-1/4173441#4173441"]这种方法是否是一种良好的解决方案?

    不是、这种方法不好、因为现在使用1M 电阻器、您可以添加天线。

    您为什么担心? OPAMP 的内部输入通过左侧402R 电阻器进行隔离、OPAMP 的内部输入不是悬空的、而是通过另一个402R 电阻器以低欧姆连接到 OPAMP 的输出。

    不要将"-in B"输入引脚与 OPAMP 的"内部输入"混淆! Bruce 不讨论"-in B"输入引脚、而是 OPAMP 的"内部输入"。 运算放大器的"内部输入"在这里不悬空。

    每个电压跟随器(增益为+1的同相放大器)都是这样工作的。 一切都很好。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢@Kai klaas69:

    我的坏情况、我没有注意 到数据表中说过它。

    好的,我对-inb 和内部-in 感到困惑(在其他字中:-in of general OPA)。

    现在我知道它们完全不同、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运