This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902:输出漂移?μ V

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1125258/lm2902-output-drift

器件型号:LM2902

您好的团队:

如下所示、这是客户当前的测试方案

客户手上有2块 lm2902pwr、在1_的情况下、如果没有输入、TP9的电流为0.01A。 客户想知道哪些参数会影响输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    C261应该被移除。 它可能会通过减小相补角而导致不稳定。

    Kai