This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV8544:电源电压下降时、检测误差增加

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV8544, TIDA-00489

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1124716/tlv8544-detection-error-increase-when-supply-voltage-drops

器件型号:TLV8544
主题中讨论的其他器件: TIDA-00489

你(们)好

我的客户使用8544进行 PIR 传感器设计。 它们使用 CRxxxx 纽扣电池 为8544和连接 IC 供电。 当连接 IC 进行射频传输时、高功率会增加电池内部电阻上的压降、并降低 TLV8544和连接 IC 的 VCC 电源。 此时、整个系统容易检测到错误。

您是否曾看到过这种现象?  以及如何解决该问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marsj、

    最好的补救方法是使用 TIDA-00489中所示的广泛电源电压滤波和去耦:

    如果这还不够、并且发送器仍消耗过多的电源电流、请使用 PIR 电路和发送器的单个 CRxxxx 纽扣电池。

    您能否展示您的电路原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、  

    您还可以参考以下 PIR 传感器设计中使用 TLV8544的应用报告。 正如 Kai 提到的、如果您还有原理图、请随时与我们分享、我们也可以帮助您进行故障排除。  

    谢谢!
    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ashley 和 Kai

    感谢您的支持。 我正在尝试从客户方面获取原理图。

    另一个问题希望您能提供帮助:为什么在纽扣电池电压降至低电平时检测误差会增大?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    [~报价 userid="493642" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1124716/tlv8544-detection-error-increal-why-supply-voltage-drops/4173227#4173227"]当纽扣电池电压降至低电平时、检测错误会增加的原因是什么?

    答案很简单:当依靠纽扣电池电压使用单电源时、电路中需要伪接地以防止 OPAMP 输出进入饱和状态。 伪接地也用作比较器的参考信号。 由于这个伪接地是通过分压器从纽扣电池电压中导出的、因此当纽扣电池电压下降时、伪接地也会下降。 这会导致电路的工作点发生大规模变化、并最终使电路工作不正常。

    压降的另一个入口是 PIR 传感器本身、它抑制电源电压变化的能力非常有限。

    因此、在这种电路中需要广泛的电源电压去耦和低通滤波。

    这种滤波的原理是发送器仅在非常短的时间内开启、并且滤波能够抑制发送器引起的短电压骤降。 因此、滤波的时间常数必须远高于发送器的有效时间。

    问题的另一个原因可能是纽扣电池本身。 纽扣电池正在老化、欧姆值越来越高。 此外、当纽扣电池随着时间的推移放电时、欧姆值会变得越来越高。 那么、它无法再提供高发送器电流、但需要更长的时间才能从高电流需求中恢复。 唯一的补救办法是用一个新的纽扣电池代替纽扣电池。

    Kai