This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV8544:方框图

Guru**** 2970980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV8544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1122793/tlv8544-block-diagram

器件型号:TLV8544

你(们)好

1.您能否展示 TLV8544的功能方框图?

2. TLV8544的输出驱动容量是多少?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    1) 1)功能方框图是旋转90度的三角形;运算放大器的符号。 输入和输出级为 CMOS;输入栅极和输出漏极。

    2) 2)电气特性表指定了100k 负载行为。  在3.3V 时为该16.5uA 供电。 典型结果可在数据表图12至15中看到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     是否有与下图类似的详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数 CMOS 运算放大器的(不太有用)功能方框图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    最新数据表中的功能方框图通常被高度简化、并不是很有用。 这与数十年前制造商还不必为产品盗版而斗争的情况有很大不同。

    您希望在功能方框图中看到什么?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    了解。

    客户想知道输出级、他们发现输出将影响电源和输入级、 如果内部有任何路由、会导致这种情况? 例如保护二极管或其他二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!  

    数据表中提供了 CMRR 和 PSRR 曲线(图10和11)。  

    TI.com 上还提供了这两种方法的培训:  

    PSRR 培训

    CMRR 培训

    如果您需要查看原理图、请告知我们。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里

    通常的做法是将源连接到 FET 的背栅。 这意味着位于电源轨之外的 VOUT 电压将从漏极到后栅极(对源极短路)的电流(二极管行为)传递。  输出电压通常通过反馈网络中的外部无源电阻器(您放置在那里的电阻器)返回输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克莱明

    如您所示。

    如果 Vo 中存在过载增加、  电源电压 V+是否会通过上部 Mos 下拉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除非数据表另有说明、否则您必须假设 MOSFET 的体二极管允许电流从输出流入 V+。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    请解释在您的应用中 Vo 处添加过载的方式和原因。

    如果输出电压可能超过电源电压、则应在输出引脚与电源电压引脚之间添加一个肖特基二极管钳位、并在运算放大器的输出端串联一个限流电阻、以限制流经肖特基二极管的电流。

    请记住、现在反向电流可以流入电源电压线路。 因此、您的电源电压可以吸收该反向电流、或者您应该通过在电源电压线路上串联一个二极管来阻止任何反向电流。

    Kai