This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3302:高電圧のハイサイド電流検出について μ A

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1124812/amc3302

器件型号:AMC3302


こんにちはAMC3302は、添付の図のように高電圧ハイサイド電流検出を行うことができますか?
ありがとうございました。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIOWM (DC)的额定电压为1700V、因此 HGND 和 GND 之间的电压为1000V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、user6144845!

    您是否可以用英文重复您的问题、以便翻译中不会出现错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、谢谢 Tom

    我再问一次。 AMC3302能否如所附图中所示进行高压高侧电流感应?

    从我收到的答案中、我知道我可以。

    非常感谢。