This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA280:电流感测放大器 INA280A4IDCKR 的问题

Guru**** 2510755 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1124806/ina280-problems-with-the-current-sense-amplifier-ina280a4idckr

器件型号:INA280
主题中讨论的其他器件:INA241INA240

大家好、


我尝试测量我使用 H 桥和 PWM 信号控制的珀耳帖单元的电流。
我控制 PWM 的占空比以控制珀耳帖单元中的电压、但我想感应珀耳帖单元的电流、因此我计划将 INA280A4IDCKR 与大约2m Ω 的分流电阻器一起使用、 但我不确定、它的珀耳帖消耗的电流是脉冲的、我不确定在这种情况下 INA280A4IDCKR 将具有哪种类型的输出、
可以帮帮我吗? ,我可以在我拥有的应用程序中使用此芯片吗?


我还想使用 TMCS1108A1UQDT、但我不知道这些芯片中的哪一个能够为我提供帮助

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    第一步是确定珀耳帖单元的电流如何工作。 您是否已经探测过该电流?

    此外、PWM 频率是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只使用万用表进行了一些测量、它看起来是正常的直流电流、没有尖峰或奇怪的行为、因为珀耳帖单元由半导体制成、我想它内部的电流将与电阻中的电流相同。 我的问题是、我有一种感觉、我非常确信通过珀耳帖单元的电流将是频率为5kHz 的方波、PWM 的工作频率为5kHz、 我不知道当电流为脉动方形信号时、我要使用的芯片的行为是怎样的、PWM 频率为5kHz、负载电压(Vbus)为24V 直流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    方波电流本身将作为放大器的方差分电压、这不是问题。  

    如果我理解正确、目标是能够正向或反向驱动珀耳帖单元。 如果是这样、您可能希望使用双向电流感应放大器、并且能够处理包括接地或更低电压在内的共模电压。

    我建议使用 INA240或 INA241 (在预览模式下)。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美、您刚刚解决了我的问题、还帮助我防止了设计错误、我可能会使用 INA240、因为我可以在慕斯上获取它、太棒了、我只有另外两个问题。
    那么、在放大器的输出端、电压将是方波? 另一个问题是、我希望能够在 INA240的输出端使用 LC 或 RC 滤波器、​​建议使用哪些滤波器组件值或滤波器应具有什么截止频率?


    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    理想情况下、方波输入将导致方波输出、但实际存在限制。

    通常在输出端找到 RC 滤波器。 只要电阻器为150欧姆或更大、电容器就可以接受任何值、并且将保持稳定。 因此 、在设置截止频率方面具有很大的灵活性。 截止频率越低、输出越类似于梯形波、而不是正方形。 第一次尝试时、我会将其设置为介于100KHz 和200kHz 之间的某个值。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我会听从您的建议